This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:重新配置 WWDT 周期

Guru**** 2609925 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1472907/mspm0g3507-reconfigure-wwdt-periods

器件型号:MSPM0G3507

工具与软件:

你好

当 器件(MSPM0G3507)处于运行状态时、我已将看门狗的(WWDT0)周期设置为2秒 。 当器件(MSPM0G3507)进入睡眠模式时、WWDT0是否可以重新配置为64秒?

如果可能、如何做到这一点? 谢谢。

此致、

Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    从 TRM 中可以看到、您无法在代码中重新配置 WWDT0。

    对于权变措施、用户可以同时启用 WWDT0和 WWDT1 (例如、配置 WWDT0在低功耗模式下停止)、并在运行模式下馈送它们、而只在低功耗模式下馈送 WWDT1。

    此致、

    Zoey