This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SIMPLELINK-MSP432-SDK:CCS v20 MSP_EXP432E401Y SysLink 在 CCS IDE 中无法工作

Guru**** 2609925 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1471615/simplelink-msp432-sdk-ccs-v20-msp_exp432e401y-syslink-not-working-in-ccs-ide

器件型号:SIMPLELINK-MSP432-SDK
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

我已安装 CCS 20.0.2。 使用 Resource Explorer、我已从 SimpleLink MSP432E SDK 4.20.00.12导入示例工程 EVENT_MSP_EXP432E401Y_tirtos_CCS。 我尝试通过双击文件 event.syscfg 来启动 SysConfig GUI。 我将看到一个内容为"type html>"的新窗口。 我们来看看发现的产品、可以看到两个版本的 SysConfig:

1.22.0 C:/ti/ccs2002/ccs/utils/sysconfig_1.22.0
1.5.0+1353 C:/ti/sysconfig_1.5.0

我怀疑 CCS 正在尝试启动 SysConfig 1.5.0而不是1.22.0。 但如何解决这个问题呢? 我无法告诉 CCS 使用哪一个。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该主题表明 CCS20中的 MSP432E 支持"还没有全部提供"。

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1470288/msp-exp432e401y-issues-with-code-composer-not-seeing-a-compiler-that-supports-my-device/5642875

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、

    感谢您的参考。 我认为您是对的、似乎 MSP432E 支持仍在进行中。 BTW、我通过将 CCS 20指向 CCS 12安装中的编译器来修复编译器问题。 我还能够通过使用工程属性编辑 SysConfig 的产品依赖项来修复 SysLink 版本。 但是、构建仍然失败。 即使使用 TI-RTOS 创建空工程也会失败。

    但是、创建 NO-RTOS 空工程确实是生成的。 因此、希望剩余的支持很快就会提供。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramsey:

     您能说明遇到了什么构建错误吗? 我强烈建议您在此期间继续使用 CCS12、以免影响您的开发。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Charles

    下面是尝试启动 SysConfig 时的错误消息屏幕截图。 我已经单击"是"以兼容模式重试、但它一直不停地询问我相同的问题。

    下面是我尝试构建项目时出现的错误消息的屏幕截图。 SysConfig 步骤似乎失败。

    这或许会有所帮助。 但是、这种现象很容易重现。 只需创建一个新的 TI-RTOS 工程、然后尝试构建即可。

    感谢您的观看、但我现在将继续使用 CCS 12。 最好知道 CCS 20提供了哪些支持以及剩余的支持何时可用。 是否有介绍 CCS 20路线图的网页?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我刚刚安装了 CCS20.0.2.5、甚至在导入项目时遇到问题。 我会咨询我们的 CCS 专家。 目前请继续使用 CCS12。