This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634-Q1:AM2634COKFHMZCZRQ1的外壳温度(°C)最大值

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1471900/am2634-q1-case-temp-c-max-of-am2634cokfhmzczrq1

器件型号:AM2634-Q1

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

您好!

我们想知道 AM2634COKFHMZCZRQ1的外壳温度(°C)最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shibijith、

    您是指结温吗? 如果是这样、 器件数据表的表7.5建议运行条件中介绍了该内容。 所讨论的器件是汽车型号、因此请查看扩展的汽车类器件型号。

    此致、

    Ralph Jacobi