This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:从 CCS6项目到命令行工具链

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1470287/tms570ls3137-from-ccs6-project-to-command-line-toolchain

器件型号:TMS570LS3137

工具与软件:

你(们)好

我有一个结构化 CCS 项目、可以使用在 Windows 上运行的 IDE。

我尝试通过命令行成功调用构建过程。

但是、如果我将源代码移动到另一个目录中、相同的命令也会失败。

我认为源路径存在问题、但文件存在问题

-include sources.mk
-include src /subdir_vars.mk
-include src /subdir_rules.mk
-include objects.mk

没有任何源路径引用。

有什么建议吗?

是否有移植指南?

在成瘾中、最后一步是在已安装工具链的 Linux 环境中移动。

也许在这最后一步中,即使源路径的重定向(如上所述的问题)和的重定向,我也不会有问题

命令以及\的命令

有任何意见吗?

非常感谢

Fabio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    对反应的延误深表歉意。

    我正在咨询 CCS 专家、并将尝试尽快为您提供更新。

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Unknown 说:
    我尝试通过命令行成功调用编译过程。

    用于构建的命令是什么?

    Unknown 说:
    但是如果我将源代码移动到另一个目录中、同一个命令将失败。

    这些源文件是否位于项目文件夹中并且仅在项目文件夹中移动?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ki:  

    用于构建的命令是什么?

    /drives/c/ti/ccsv6/utils/bin/gmake -k -j 4所有-O

    这些源文件是否位于项目文件夹中且仅在项目文件夹中移动?

    我将所有项目移动到了另一个项目文件夹中。。 下一步将在安装了 Linux 的虚拟机下移动项目源文件

    在成瘾...我试图比较由 IDE 和从行命令生成的 Oby ,但我发现他们不同,也我试图比较在两个不同的时刻编译相同的文件与相同的方法,仍然发现不同

    是否可以选择使编译过程相同(即使在两个不同的时间内执行)?

    谢谢

    Fabio  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    /drives/c/ti/ccsv6/utils/bin/gmake -k -j 4 all -O

    因此、您直接在生成的 makefile 上调用 gmake。

    我将所有项目移至另一个项目文件夹中

    生成 makefile 不可移植。 它们可从生成它们的位置运行。 makefile 文件所生成的实际 CCS 工程可以是可移植的。

    在成瘾...我试图比较由 IDE 和从行命令生成的 Oby ,但我发现他们不同,也我试图比较在两个不同的时刻编译相同的文件与相同的方法,仍然发现不同

    是否可以选择使编译过程相同(即使在两个不同的时间内执行)?

    [报价]

    请参阅:

    https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/669342/compiler-tms570ls1227-repeated-compile-of-unchanged-c-file-results-in-different-object-files/2462652#2462652

    谢谢

    Ki