This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:未来修复 ADC_ERR_06勘误表

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507, MSPM0G1505, MSPM0L2228

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1467456/mspm0g3507-future-fixes-of-adc_err_06-errata

器件型号:MSPM0G3507
主题中讨论的其他器件: MSPM0G1505MSPM0L2228

工具与软件:

我目前正在研究如何将 MSPM0G3507用于新的开发、是否可以使用存储器更小的器件、例如 MSPM0G1505。  ADC 是调查的重要部分、ADC_ERR_06会引发问题。  我们需要对快速变化的交流信号进行采样、建议的权变措施全部依赖于获取更多样本或执行一些额外的计算、以避免错误代码的影响。  这些都不是合适的选择。

对于勘误表修复的任何此系列器件、您是否可以预见到会发生新的芯片迭代?  是否可以公开或私下提供这方面的任何时间尺度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan:

    此勘误表已在 MSPM0L2228的 B 版上修复。您打算在 G1505中使用哪些外设?

    此致、
    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议。  相关的主要外设是具有 MSPM0G3507全速率的同时 ADC 对。  我不相信 MSPM0L2228具有相同的功能、并且其最大时钟速率也更低(我认为是32MHz 而不是80MHz)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan:

    所有错误都将在未来的器件或修订版中得到修复。 我已经联系了我们的一位销售代表、就未来器件潜力与您取得联系。 如果他们周五没有与您联系、请告诉我。

    此致、
    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还没有听到销售代表的消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan:

    感谢您的跟进、我会再次与团队联系。 为了提高透明度、对于将来的器件/修订版、这是 NDA 主题、因此我需要寻求帮助。

    此致、
    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢-我很感激您能告诉我有关保密协议的要点、因此我会在直接联系我时予以解答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否为我提供相关团队的联系信息、以便我直接与他们联系。  我们的评估/选择过程即将结束、这些信息将成为可馈送到决策中的相关信息、因此我想尽快使 NDA 得以实施。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan:

    我已通过电子邮件向您发送电子邮件、并将正确的联系人添加到该电子邮件中。 如果您没有收到电子邮件(我通过电子邮件发送了连接到您 E2E 帐户的电子邮件)、请告知我

    此致、
    Luke