This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:AM243x-LP

Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2434

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1469045/am2434-am243x-lp

器件型号:AM2434

工具与软件:

你(们)好、

是否可以使用用于 Am2434芯片的 ROV 显示 CPU 负载和内存使用情况? 目前、所有内核都使用 FreeRTOS。
您能否分享用于执行此操作的仪器/应用手册?


此致、
Jinlong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jinlong:

    感谢您的提问。

    [quote userid="617178" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1469045/am2434-am243x-lp 您能否分享一下要这样做的仪器/应用手册?

      有关详细信息、请参阅 software-dl.ti.com/.../ROV_INTRO_PAGE.html。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tushar:

    不,这个页面是不够的。 我加入了空项目、其中每个项目上的项目都有 FreeRTOS 的 ROV 文件(我更新了路径并使用了绝对路径)。 在调试会话中、应该单击"Connect"(连接)、连接会失败。 以下是错误消息: ROV _CONNECT Failed to start agent: provided value for cloudAgentInstallerServerURL is not allowed.(ROV _CONNECT 未能启动代理:不允许为 cloudAgentInstallerServerURL 提供值。

    此外、还有一些其他文档描述了 XDSTool -由于我使用的是 cc1271、这些文档似乎已经过时。  

    您能否请分享 使用电机控制 SDK 的示例项目?

    此致、

    Jinlong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jinglong:

    您能否在不更改路径的情况下进行尝试?

    此外、还有一些其他文档描述了 XDSTool -由于我使用的是 cc1271
    、这些文档似乎已经过时了

    我们只有上述页面可用于展示 AM243x 上带有 FreeRTOS 的 ROV。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否-我的团队通过更改路径使其正常工作。 否则、它无法正常工作。 这是因为我们使用的是电机控制 SDK、而不是默认的 MCU 加 SDK。