This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UNIFLASH:无法读取未定义的属性(读取'DS')

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1470555/uniflash-cannot-read-properties-of-undefined-reading-ds

器件型号:UNIFLASH

工具与软件:

尊敬的工程师:

不久前、我正在使用 uniflash 来刷写 CC2745 LP。 它一直正常工作到今天。 无论我使用哪种 LP、我只能获取 无法读取未定义的属性(读取"DS")。 日志如附件所示。 版本为9.0.0和8.8.1e2e.ti.com/.../2502.uniflash_5F00_gui_5F00_debug_5F00_log.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon:

    您最近是否有安装了 Forcepoint 的 IT 更新?

    我们发现该软件会干扰我们的某些工具(如 UniFlash)和任何依赖 TI Cloud Agent 的应用。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Ki、

    是的、我已经安装了该文件。 禁用它是否有帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它不会让我们禁用它。 有一种权变措施。 请与我开始一场 E2E 私人对话、进一步讨论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ki:

    我发现自己在同一条船上。  是的、我安装了 Facepoint。  您能否提供解决方法?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有同样的问题、现在有任何解决方法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Simon、Dennis、Island、

    我开始了一个单独的电子邮件主题进一步讨论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于受影响的用户、此问题已通过今天为 TI 员工推出的最新 Forcepoint 更新得到解决。