This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62097:TPS62097RWKR 的外壳温度(°C)最大值

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62097

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1471907/tps62097-case-temp-c-max-of-tps62097rwkr

器件型号:TPS62097

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

您好!

我们想知道 TPS62097RWKR 的外壳温度(°C)最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shibijith:

    我们不指定最高外壳温度。 我们指定最高结温。 TPS62097的绝对最大结温为150C。  

    结至 PCB 板的热阻远低于结至外壳顶部的热阻、因此大多数热量会从结至电路板流动。

    这意味着外壳顶部和结温之间只有一个很小的增量。 对于您的外壳、您也可以假设外壳的最高结温。

    此致、

    Varun