This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507-Q1:三个 PWM 的120°相移

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1471633/mspm0g3507-q1-120-phase-shifting-of-three-pwms

器件型号:MSPM0G3507-Q1

工具与软件:

我们是否有参考代码: 实施三个 PWM 固定120 °相移角、200Hz。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    我们没有该演示代码。

    您可以使用不同的计时器通道:1. 一个是输出 PWM 2。 120°即将到来时、另一个将有中断、并尝试启动另一个计时器。

    此致、

    Zoey