This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:mspm0l1306

Guru**** 2666105 points

Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO, TMAG3001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1471650/mspm0l1306-mspm0l1306

器件型号:MSPM0L1306
主题中讨论的其他器件:TMAG3001CCStudio

工具与软件:

我当时正在调试 TMAG3001 mspm0l1396、并颠覆了我的 CCStudio。 因此我保存了项目、然后卸载了 CCStudiotheia。 您更改了您的网站。 我找不到原理、除了在 E2E 上解决问题。

在哪里可以下载新副本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Theia 已被折叠到 CCS 中:

    https://www.ti.com/tool/CCSTUDIO#downloads

    最新版本为20、且会发生变化

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供信息。 当我将一些不相关的代码添加到我的原始代码时、我在试图弄清楚是什么导致我的系统无法成功编译。 我得到的是未知中断。 通过跟踪问题、我发现 syscfg 没有为 EEPROM 仿真器提供代码、这就是缺失的中断。我还注意到 TI 似乎无法在 syscfg 中输入该信息。 我相信这是我的问题的根源。 它来自 TI 的 TMAG3001演示

    我在 mspm0中看到了仅具有 EEPROM 的示例、我将使用这些示例添加我自己的 EEPROMinit。 这样可行吗?

    www.ti.com/.../CCSTUDIO
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否已将原始项目导入新的 CCS 工作区?

    您能否展示 CCS 中显示的错误信息?

    此致、

    Zoey