This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC33XX-SOFTWARE:请求 AM243X 版本10 SDK 的迁移指南、以将 AM243X-LP 与 CC33XX-BP 连接

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1470930/cc33xx-software-requesting-for-migration-guide-for-am243x-version-10-sdk-to-interface-am243x-lp-with-cc33xx-bp

器件型号:CC33XX-SOFTWARE
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

您好!
我将"BP-CC33X1"与 LP-AM243X 连接、 根据 BP-CC33XX 和 LP-AM234X 入门指南、我使用版本为08.05.00.24的 AM243x、运转正常。 由于我们需要更多功能、我们将使用 am243x 版本10.01 SDK。 那么、是否有关于 AM243x 更新版本的迁移指南、以将其与 BP-CC33X1连接。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只要示例使用的驱动程序 API 未发生更改、您就应该能够更改 SDK 和编译。

    您试过了吗?

    您会遇到什么错误?

    此致、

    AB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AB:  

    感谢您的答复。

    是的、我在 AM243x 10.01 SDK 的配置中构建所有必需文件、例如 wifi_host_driver、wifi_platform_cc33xx、wifi_stack_interface、ble_host_nimble 和 ble_interface、cc3xxx_network_terminal、编译器版本- TI Clang V4.0.1.LTS 和 SysConfig 版本- 1.22.0、支持 AM243x 的版本10 SDK。

    但是、编译 cc3xxx_network_terminal 文件时、系统会显示警告、提示您更改了 SysConfig 版本。 但 AM243x 版本10 SDK 支持 SysConfig - 1.22.0版本。 我在下面附上了编译错误。