This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS243EVM:是否可以配置 EtherCAT 输入和输出的端口顺序? 如果是、如何配置它?

Guru**** 2465930 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDS243EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1471505/tmds243evm-if-the-ports-order-of-ethercat-in-and-out-can-be-configured-if-yes-how-to-configure-it

主题中讨论的其他器件:TMDS243EVM

我想进行 EtherCAT 通信测试、一个主站连接到两个从站、两个从站都   TMDS243EVM 上运行 Beckhoff 演示(ind_comms_sdk_am243x_09_02_00_08\examples\industrial_comms\ethercat_slave_Beckhoff_ssc_demo) 。  TMDS243EVM 上用于 EtherCAT 输入和输出的两个端口已配置、我可以 修改它吗?  例如、交换 端口的输入和输出顺序、如果是、如何更改它? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否在该用例中通过方框图进行详细说明。 一种选择是使用以下配置、但您将需要为此构建一个 PHY 子卡。

                       AM243EVM

                  R5_0             R5_1

                  S-Device#1      S-Device#2

                 ICSSG1         ICSSG0 (通过扩展接头)

    M 器件->  输入      输出 ->  输入       

    [报价用户 id="624520" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1471505/tmds243evm-if-the-ports-order-of-ethercat-in-and-out-can-be-configured-if-yes-how-to-configure-it "] 已配置用于 EtherCAT 输入和输出的 TMDS243EVM、我可以 修改它吗?  [报价]

    不可以、您不能修改输入和输出端口的概念。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    您能否告诉我、图中的 PRG1_PRU0和 PRG1_PRU1中的哪一个在中用作 EtherCAT、哪一个在中用作 EtherCAT 输出? 我知道堆叠 RJ45的顶部 RJ45是 EtherCAT、但我不知道是  PRG1_PRU0还是 PRG1_PRU1?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PRGx_PRU0 ->输入

    PRGx_PRU1 ->输出