主题中讨论的其他器件: MSPM0G3507
工具与软件:
您好!
我将使用微控制器 MSPM0L1304和 IDE CCS 20.0.1。
我想生成一个"printf ("...");"输出并在控制台中显示。
为此,我必须包括 软件库。
然后、我收到以下错误消息:
[234]Building target:"umschaltbox.sw.pcb-050401.out"
[235]Inchinging
[236]"C:/ti/ccs2001/ccs/tools/compiler/ti-cgt-armllvm_4.0.1.LTS/bin/tiarmclang.exe /ti/mspm0_sdk_2_03_00_07/source /ti/ccs2001/ccs/tools/compiler/ti-cgt-armllvm_4.0.1.LTS/lib @"syscfg/device.opt"-March=thumbv6m -mcpu=cortex-m0plus.mfloat-abi=soft -mlittle-endian -mO2 -gdwarf-3 -wl /Users/christian.zwingmann/Documents/Git/Umschaltbox_SW/umschaltbox.sw.pcb-050401/Debug/syscfg /syscfg/ti_msp_dl_config.o
[237]makefile:140:用于目标"umschaltbox.sw.pcb-050401.out"的配方失败
[238]Warning #10210-D:创建默认大小为0x800的".sysmem"段;使用-heap 选项更改默认大小
[239]"syscfg/device_linker.cmd"、第62行:错误#10099-D:程序将无法放入可用存储器中、或者该段包含一个调用站点、该调用站点需要无法为此段生成蹦床函数、或者该段包含填充函数。 针对段".bss"大小0x2e5运行对齐放置失败。 可用存储器范围:
[240] SRAM 大小:0x800 未使用:0x0 最大空洞:0x0
[241]"syscfg/device_linker.cmd"、第61行:错误#10099-D:程序将无法放入可用存储器中、或者该段包含一个调用站点、该调用站点需要无法为此段生成蹦床函数、或者该段包含填充函数。 针对段".data"大小0x1e4运行带对齐的放置失败。 可用存储器范围:
[242] SRAM 大小:0x800 未使用:0x0 最大空洞:0x0
[243]"syscfg/device_linker.cmd"、第64行:错误#10099-D:程序将无法放入可用存储器中、或者该段包含一个调用站点、该调用站点需要无法为此段生成蹦床函数、或者该段包含填充函数。 针对段".stack"大小0x100运行带对齐的放置失败。 可用存储器范围:
[244] SRAM 大小:0x800 未使用:0x0 最大空洞:0x0
[245]错误#10010:链接过程中遇到错误;未生成"umschaltbox.sw.pcb-050401.out"
[246]tiarmclang:错误:tiarmlnk 命令失败、退出代码1 (使用-v 查看调用)
[247]gmake[1]:***[umschaltbox.sw.pcb-050401.out]错误1.
[248]Undertale [第248]Undert
[249]gmake:***[All]错误2.
[250]****构建完成
我在做什么错?
此致、Christian