This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507-Q1:LIN 模式下的停止位错误检测

Guru**** 2611565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1471170/mspm0g3507-q1-error-detect-for-stop-bit-in-lin-mode

器件型号:MSPM0G3507-Q1

工具与软件:

大家好、专家:

相关的 E2E 线程确认、 MSPG3507 LIN 模式不支持对停止位进行错误检测。 下面是我的客户关于此主题的3个问题、需要您的帮助来回答这些问题:

1.为什么硬件设计不支持? 它的目的是什么?

2.客户遇到测试失败,由于这种检测不受支持,建议的解决方案是什么? 如何证明其不会影响 LIN 通信?

3.实际应用中的解决方案/解决方法是什么?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fan:

    很抱歉、其他支持 UART LIN 的器件将不支持 LIN 停止位错误检测。 和相关说明可在 RTM 中找到。  

    将来通过 unicomm 支持 LIN 的器件将支持这种对 LIN 功能中的 STOP 位的错误检测。  

    此致、

    Pengfei