This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC2745R10-Q1:TI LaunchPad 上基于 CC2745的 MCU 存在问题

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-XDS110, CC2745R10-Q1, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1470151/lp-em-cc2745r10-q1-issue-with-cc2745-based-mcu-on-ti-launchpad

器件型号:LP-EM-CC2745R10-Q1
主题中讨论的其他器件:LP-XDS110CC2745R10-Q1UNIFLASH

工具与软件:

主题: TI LaunchPad 上基于 CC2745的 MCU 有问题

您好!

我们已开始在上进行开发 基于 CC2745的 MCU 并收到一个 TI LaunchPad LP_EM_CC2745R10-Q10 (修订版 A、BOM 修订版:C)和 CC2745Q1P10 芯片组( TI X4BE ANJ2 64 )和 LP-XDS110 ET 调试器(修订版 B、BOM 修订版:B)。

然而、尽管没有对硬件进行任何修改或物理/静态损坏、但我们在开发过程中会遇到以下问题:

问题1:新项目创建错误

  • 和选择时的工具 "CC2745R10-Q1 LaunchPad" 选择一个示例并点击"Create"、我们收到一个错误:
    • 未识别器件 ID 'CC2745R10-Q1'。
  • 根据版本说明、应支持该器件。



问题2:OAD 双映像示例中出现刷写错误

  • 我们已成功刷写并运行示例:
    • ti\simplelink_lowpower_f3_sdk_8_40_00_61\examples\rtos\LP_EM_CC2745R10_Q1\ble5stack\basic_ble
    • 在应用程序上可以看到 BLE 输出。
  • 但是、当尝试刷写时 "basic_ble_oad_dual_image" 例如、我们遇到了以下错误:
    • "连接到目标时出错:(错误-2001 -(0:20:0))内部错误:传递给函数的参数无效。 重新启动应用程序。 如果错误仍然存在、请报告错误。 (仿真软件包20.0.0.3344)"
    • "CS_DAP_0:初始化仿真器时出错:(错误-260 @ 0x0)尝试连接到 XDS110失败。 原因可能有一个或多个:未连接 XDS110、固件更新无效、XDS110序列号无效或 USB 电缆故障。 可以使用安装目录.../ccs_base/common/uscif/xds110目录中的 xdsdfu 实用程序更新固件和序列号。 查看此处的 XDS110SupportReadMe.pdf 文件以获取相关说明。 (仿真软件包20.0.0.3344)"

 


我们尝试的步骤:

  1. 刷写了 Re 的 XDS110固件 使用。 ti\ccs2002\ccs\ccs_base\common\uscif\xds110
  2. 执行了多个下电上电 (完成断电、然后重试闪存过程)。
  3. 已在其他笔记本电脑上测试 、但问题仍然存在。
  4. Re 编程相同  \basic_ble example but facing same above issue.

开发环境:

  • CCS Studio 版本: 20.0.2.5__1.6.2
  • 默认与代码 API: 1.92.2.
  • SDK: SimpleLink 低功耗 F3 SDK [8.40.0.61]

能否尽快提供 解决这些问题的指导?

谢谢!
Jay

 



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay:  

    我非常感谢您提供的大量详细信息!

    对于第一个问题、我在最后看到了同样的问题 我已经将此问题告知 Code Composer Studio 团队。 同时、请从 SDK 导入工程、而不是通过工程向导创建工程。  

    关于第二个问题、未使用 CCS 刷写 OAD 示例工程。 相反、工程会被更改并在 CCS 中编译、然后通过 Uniflash 在特定存储器地址进行刷写。 有关更多信息、请参阅 OAD SimpleLink Academy。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。  

    谢谢!  
    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Issac:

    由于该问题、我们现在无法对 LaunchPad 进行编程。 此外、不能使用擦除它 UniFlash 和遇到了中提到的相同错误 问题2. 退换货。

    您能提供有关如何操作的指导吗 恢复电路板 、擦除闪存、并将其恢复到工作状态?

    谢谢!
    Jay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听、是的屏幕截图 UniFlash  尝试读取目标器件时出错...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay:  

    请将刷写到器件中的内容发送。  

    我在尝试刷写 basic_ble_oad_dual_image (未偏移闪存地址)以及不刷写具有 basic_ble_oad_dual_image 的 MCU_boot (未刷写 basic_ble_oad_dual_image)后观察到了相同的错误。 为解决此问题、我重新启动了 CC2745R10 EVM、然后能够刷写 basic_ble 工程。 根据您的消息、电源循环似乎不起作用。  

    如果尚未尝试、请尝试使用 Uniflash 擦除闪存。 要执行此操作、请遵循 擦除设备以及其它设置和实用程序(链接)中提供)。  

    接下来、尝试使用 Code Composer Studio (20.02或12.8.1)从8.40.00.61 SDK 构建并刷写导入的 Basic_BLE 项目? 如果可行、请在中刷写 HSM 映像  目标值  初始文本文件。  

    请告诉我这是否有帮助!  

    谢谢!  
    Isaac