This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:MSPM0G3507存储器映射地址位置

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1471367/mspm0g3507-mspm0g3507-memory-mapping-address-locations

器件型号:MSPM0G3507

工具与软件:

哇! 我正在查找该 MSPM0G3507微控制器的资源、但在查找 NVM 寻址时遇到困难。 我正在查看地址部分、用于为引导块和应用程序代码创建段。 对于找到一个好地方开始封锁 NVM 位置的任何帮助都将大有帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jarod、
    我建议查看   1.3平台存储器映射中的 MSPM0 G 系列80MHz 微控制器技术参考手册。 由于您正在寻找与引导相关的问题、因此我将在这两个文档中留下介绍如何实现 BSL 的内容。 我还建议您针对使用 BSL 的项目查看我们的 M0 SDK。  

    BSL 链接: https://www.ti.com/lit/slau887 | https://www.ti.com/lit/slaae88c

    SDK 链接: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AH0XqOspe3vKyjJOnbmoAQ__MSPM0-SDK__a3PaaoK__LATEST

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你迭戈,我会看看这个! 这对我来说是一个新的概念、所以我对设置这些东西很陌生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jarod、
    我希望这些信息对您有所帮助。 对于更具体的问题、我建议创建另一个 E2E 主题(这样其他人可以更轻松地找到与您可能想要执行的操作类似的问题的答案)。
    此致、
    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在回顾这些材料后、我实际上还有一个问题。 示例列出了 CAN 的 BSL、但是您是否碰巧知道 LIN 通信协议有任何资源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jarod、
    我们没有 BSL 的 LIN 示例。 我们提供了适用于非 BSL 应用的 LIN 示例。

    此致、

    Diego Abad