This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0G3507:电机运行时、FOC 算法中的 MCU 死区时间会动态变化

Guru**** 2824225 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507, DRV8329

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1470520/lp-mspm0g3507-mcu-deadtime-in-foc-algorithm-dynamically-while-the-motor-is-running

器件型号:LP-MSPM0G3507
主题中讨论的其他器件:MSPM0G3507DRV8329

工具与软件:

当电机在 mspm0g3507中运行时、我们是否可以在 FOC 算法中动态更改 MCU 死区时间。  目前使用的是 FOC 无传感器解决方案、所用的栅极驱动器为 DRV8329  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yogesh:
    让我向我的团队咨询。

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请您尽早告诉我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yogesh:
    您应该能够更改代码内寄存器的值(PERI_CONFIG 寄存器。) 您是在指是否可以在代码执行/刷写后更改它? 如果是这种情况、就无法在不停止器件的情况下将新代码放入器件中。
    此致、
    Diego Abad