This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0C1104:mspm0c1104微控制器中的寄存器存在问题

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0C1104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1471094/lp-mspm0c1104-having-issues-with-the-registers-in-the-mspm0c1104-microcontroller

器件型号:LP-MSPM0C1104
主题中讨论的其他器件:MSPM0C1104

工具与软件:

我目前正在使用 CCS v12.8.1对 mspm0c1104 (LP)进行编程。 因此、在配置 ADC 时、我发现只有少数寄存器(例如 CLKFREQ、CTL3、DESC、EVT_MODE 等)没有在 MSP c 系列的参考手册中找到。 这里的问题到底是什么? 我需要更清楚地说明为什么 IDE 中显示的寄存器未反映在参考上。 上述寄存器的基地址也反映到 RM 中的其他一些位置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    感谢您的反馈。

    您可以首先查看 MSPM0 SDK 内容。

    此外、对于 ADC 中的功能、您可以按照系统配置工具中的 ADC 配置进行操作。

    如果您遇到任何基于 MSPM0 SDK 演示代码和 syscfg 的功能问题、请通过 E2E 告知我们。

    -------

    如 CTL3寄存器、TRM 未来需要升级。

    其他寄存器还需要在内部确认并在将来升级 TRM 或 SDK。

    此致、

    Helic