This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-AM261:SysConfig 1.21.2缺少对板载闪存 IS25WX064的支持

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, LP-AM261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1459133/lp-am261-sysconfig-1-21-2-missing-support-for-on-board-flash-is25wx064

器件型号:LP-AM261
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

你好

我正在使用 LP-AM261、板载闪存为 IS25WX064、但 SysConfig 1.21.2未显示该信息、它显示了一些其他闪存(IS25LX256)。  

请提供如何  在 SysConfig 1.21.2中添加对 IS25WX064的支持的建议  

Dheeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无法浏览文件。 CCS 显示"正在运行外部进程"并一直等待