This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1305-Q1:MSPM0L1305

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1305, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1469423/mspm0l1305-q1-mspm0l1305

器件型号:MSPM0L1305-Q1
主题中讨论的其他器件:MSPM0L1305SysConfig

工具与软件:

MSPM0L1305刷写问题

正尝试对进行编程 MSPM0L1305 微控制器实现 XDS110调试器 Code Composer Studio (CCS 20.0.2) 、但我收到以下错误:

CS_DAP_0:连接到目标时出错:DAP 连接错误。 这可能是由器件进入低功耗模式引起的。 尝试强制执行外部复位。 如果错误仍然存在、请尝试强制执行 BSL、批量擦除或恢复出厂设置。

这是控制器侧电路

这是连接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vinay:

    您是否试用过 恢复出厂设置工具

    此问题是否在您第一次尝试对设备进行编程时开始、或者您是否能够多次成功对设备进行编程、那么此问题是否会出现?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此问题是我第一次尝试对器件进行编程时出现的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vinay:

    您是否使用 MSPM0 SDK 中的一个示例工程对此器件进行了编程? 如果是、您是否修改了内存的 NONMAIN 部分中的任何内容(您应该知道、因为 SysConfig 会在允许您修改该部分中的任何内容之前发出警告)?

    我假设您对其中一个示例进行编程、并且没有修改 NONMAIN。  在这些情况下很少会发生这种情况、因此如果您尚未尝试恢复出厂设置工具、请按照此链接-> MSPM0_MSPM0_EVM Factory_Reset_Tool

    接下来、选择 DSSM 图标(看起来像一个锁)、然后在下一个窗口中选择您的器件系列并选择 DSSM 功能"恢复出厂设置"。  确保已连接目标、然后点击 Execute 按钮。

    截取结果的屏幕截图并与我分享。