This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129DNCPDT:TM4C129DNCPDT:

Guru**** 2794665 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C129DNCPDT, EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1470508/tm4c129dncpdt-tm4c129dncpdt

器件型号:TM4C129DNCPDT
主题中讨论的其他器件: SEGGEREK-TM4C1294XL

工具与软件:

您好、

大家好。

TM4C129DNCPDT:PC0- SWCLK 引脚已解锁。  因为它无法加载二进制文件。  

所用工具:Uniflasher 软件 / SEGGER j- LINK 仿真器

如何使用上述设置再次锁定。  以便我可以再次刷写代码。

请确认 以下微控制器引脚 PC0用作同一应用的 SWCLK (JTAG)和正常 GPIO 功能。

如果可能、请提供一些相关示例。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PC0- SWCLK 引脚已解锁。  因此无法加载二进制文件。

    我想您的意思恰好相反、对吧? 默认情况下、PC[3:0]是 JTAG 引脚。 在其默认配置中、您能够通过 JTAG 接口对器件进行调试/编程。 当您为 GPIO 重新使用这些引脚时、调试器无法再连接器件。  

    请参阅 C:\ti\TivaWare_C_Series-2.2.0.295_org\examples\boards\ek-tm4c1294xl\GPIO_JTAG 中的此示例。 该示例在 JTAG 和 GPIO 模式之间更改 PC[3:0]引脚。