This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:如何通过 CAN 总线将 M0G3507从待机模式唤醒

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1469947/mspm0g3507-how-to-wakeup-m0g3507-from-standby-mode-by-can-bus

器件型号:MSPM0G3507

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户正在开发 M0G3507。 通过以下设置、可以通过 CAN 总线从 SEEP 模式唤醒 M0G3507。 但是、在待机模式下、M0G3507无法通过 CAN 总线唤醒。 请说明是否应修改任何配置?

下面的显示了其在 MCAN_INITParams 上的设置。  已设置"Enable Wakeup Request"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、您好!
    CAN 模块在进入待机模式后会被取消配置。 保留 CCS 中已有配置的唯一方法是在器件退出待机模式后对其重新编程。 我随附表8-1中的数据表屏幕截图。 不同工作模式下支持的功能。

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    感谢您的答复。

    根据数据表、待机模式不能通过 CAN RX 中断唤醒至运行模式。 是这样吗?

    此致、

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!
    您是对的。  

    此致、

    Diego Abad