This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SAFETI-HALCOGEN-CSP:CSP 封装不包含安全级联。

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1469185/safeti-halcogen-csp-safety-caseis-not-included-in-the-csp-package

器件型号:SAFETI-HALCOGEN-CSP
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

工具与软件:

您好、TI 团队:

我们正在对产品进行认证、以便在产品中使用 Halcogen。 为了证明我们满足了成功符合 ISO26262标准的期望、我们请参阅 TI 的安全手册文档。

文档名称:适用于 Hercules 系列微控制器的 HALCoGen 软件安全手册  

文献编号:SPNU593A

我们使用的是 Halcogen 软件包版本:  04.07.01  

在本文档中、它说只要有有效的 NDA、我们就能够通过合规性支持包收到 TI 提供的"安全案例"文件。 我们收到了第 C.4.节表10中所示的所有其他文档、但没有收到安全案例。 您能就上述版本与我们分享一下吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pratik、您好!

    此线程看起来与以下线程重复:

    (+) TMS570LS0432:CSP 封装中缺少安全箱。 -基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛

    因此、我将关闭该线程、您将在上面的线程本身中获取您的更新。

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jagdish、您好!

    我分别提出了两项要求。 一个用于 HalCoGen、另外一个用于 safeTI 诊断库。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pratik、您好!

    我想我们可以使用 QJ 在同一主题中检查这两者。

    我们等待对原始线程的 QJ 更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题! 一旦我们有了两个解决方案,我们要么一起关闭两张票。 或者、我可以编辑一个 TT、将信息合并在一起。  

    您更喜欢哪个选项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pratik、您好!

    我们等待对原始主题的 QJ 更新、然后您可以回答第二个问题并添加注释。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jagadish、

    此请求是否有时间估计。 现在我们这一边有点紧迫。 THX

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pratik、您好!

    我将 ping QJ 一次、并尽快尝试提供我们的更新。

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。