This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1506:NMI 事件中 LFCLKFAIL 的检测机制

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G1506

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1465654/mspm0g1506-detection-mechanism-of-lfclkfail-in-nmi-events

器件型号:MSPM0G1506

工具与软件:

尊敬的专家:

使用 MSPM0G1506对电路板执行空气放电时、MCU 会冻结。

NMIRIS 寄存器中的 LFCLKFAIL 设置为1。

您能告诉我们发生 LFCLKFAIL 的原因吗?
时钟源是晶体振荡器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ryota、

    以下是我的共用:

    • 首先要检查外部晶振是否正常工作:检查晶振的频率值、检查使用的电容值。

    • 其次、尝试使用内部 LFOSC 生成 LFCLK 并检查是否也会发生该问题。
    • 最后、尝试更改要使用的另一个芯片、检查是否也会出现此问题。

    并添加一个共同的,因为我明天将回家中国新年,请在2月5日以后回复我,如果你有任何进一步的问题,谢谢!

    此致、祝您愉快!

    Janz Bai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Janz-San:

    感谢您回复此评论。

    首先检查您的外部晶振是否正常工作:检查晶振的频率值,检查您使用的电容值。
    ->->晶体振荡器值为32.768kHz。 电容器值为15pF。  负载电容由晶振制造商的晶振匹配决定。

    >其次、尝试使用内部 LFOSC 来生成 LFCLK 并检查是否也会发生此问题。
     使用 LFOSC 功能时不会出现此问题。 在我们的系统中、RTC 需要高精度、因此我们需要使用外部振荡器。

    >最后、尝试更换另一个要使用的芯片、检查是否也会出现此问题。
    ->->  另一芯片也出现了同样的问题。

    MCU 检测到什么事件导致 LFCTRFAIL? 是频率不匹配吗?
    这是否可能是直流电平的变化? 还有其他可能吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ryota、

    我已经从农历新年假期回来了。 似乎根本原因还是晶体振荡器或者电路设计。 您可以在数据表中找到、表明 LFXIN 和 LFXOUT 引脚上有寄生键合和封装电容。 在数据表中、计算值为1 pF、 LFXIN 和 LFXOUT 引脚上的寄生键合和封装电容为每个引脚2pF。  事实上、在某些情况下、每个引脚的电容可能为5 pF、因此请尝试减小您在电路中使用的电容值(从15pF 降低)。 并尝试另一个晶体振荡器来进行测试。

    此致、

    Janz Bai