This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4-Q1:CLKOUT0

Guru**** 2763475 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1469375/am263p4-q1-clkout0

器件型号:AM263P4-Q1

工具与软件:

你好

我想知道 CLKOUT0输出的情况。

技术参考手册:SPRUJ55B 表6-28指出 XTALCLK 可以被选为 CLKOUT0的时钟源。

如果 XTALCLK 的输入是25MHz +50ppm、CLKOUT0输出是否也是25MHz +50ppm?


日本备忘录

CLKOUT0の出力について知りたい。μ A

テクニカルリファレンスマニュアル:SPRUJ55B 表28にCLKOUT0のクロックソースはXTALCLKが選択可能と記載がある。Ω

XTALCLKへの入力が25MHz + 50ppmだった場合、CLKOUT0の出力も25MHz + 50ppmになるのか?Ω

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teshima:

    TI 不定义 AM26x 时钟输出的性能、因为时钟性能受每种系统实施方案特有的许多变量的影响。

    在所有运行条件下运行时、您应计划使用您的实际系统设计、验证任何时钟输出是否能够满足所连接器件要求的适当性能水平。

    此致、
    Akshit