This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-AM263P:智能布局示例

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-AM263P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1470277/lp-am263p-smart-placement-example

器件型号:LP-AM263P

工具与软件:

您好!

SDK 版本10.01.00.31

对于 LaunchPad 硬件(LP-AM263P)、智能布局示例(\examples\benchmarks\ocmc_benchmarking)不可用。 但是、对于控制卡(PN TMDSCND263P)、这是可用的。 该示例不适用于 LaunchPad 是否有明显的原因(硬件/软件)? 或者该示例是否尚未移植到 Launchpad 或在 Launchpad 上进行测试?

谢谢!

RENs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rens:

    该示例尚未移植到 SDK 中的 AM263Px-LP 上、但如果您移植该示例、则应该可以工作、没有限制或限制。 一旦移植到 LP、它就应该工作。

    此致、
    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 、Shaunak、谢谢。 我已经对其进行了测试、可以在 LaunchPad 上运行示例。 此致、伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rens:

    很高兴知道它起作用了。 如果您有任何其他问题、请随时提出另一个 E2E。

    此致、
    Shaunak