This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1224:TMS570LS1224 CAN-FD 支持

Guru**** 2862450 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS1224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1470243/tms570ls1224-tms570ls1224-can-fd-support

器件型号:TMS570LS1224

工具与软件:

我想知道是否有可用的更新  

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/937230/tms570ls1224-tms570-can-fd-support-in-2020

 2025年的 TMS570LS1224 CAN-FD 支持?

谢谢

此致、

Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan、

    [报价 userid="598365" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1470243/tms570ls1224-tms570ls1224-can-fd-support "]2025年 TMS570LS1224 CAN-FD 支持 

    不可以、Hercules 控制器(包括 TMS570LS1224)不提供直接 CAN-FD 支持。

    Sitara AM263x MCU 正在成为新的安全应用平台。

    AM263x MCU 具有多达四个 400MHz Arm Cortex-R5F 内核。 对于不同的功能安全配置、可以选择将多个 Arm 内核编程为以锁步模式运行。
    它支持 ICSS、从而实现 PROFINET IRT、TSN 或 EtherCAT 等集成工业以太网通信或用于标准以太网连接。 它还支持安全和 CAN-FD
    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jagadish 的回答。