This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:向 MCU+ SDK 工程添加电机控制 SDK 功能

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1467964/am2434-add-motor-control-sdk-features-to-mcu-sdk-project

器件型号:AM2434
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

大家好、团队成员:

我的客户如何调整他们已有的 MCU+SDK 项目并添加电机控制 SDK 功能?  

例如、如果他们要将编码器引脚添加到 MCU+SDK 项目、该怎么做?

此致、

Mari Tsunoda.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    津野田山

    电机控制 SDK 包括 MCU+ SDK。 因此、在 CCS Project 和 SysConfig 中使用 Motor Control SDK 应该会允许用户使用 Motor Control SDK 和 MCU+ SDK 功能。

    此致

    Dhaval

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhaval:

    因此、如果他们有现有的 MCU+SDK 项目、那么他们必须将所有 SysConfig 设置和任何其他自定义文件移动到 电机控制 SDK 项目?

    此致、

    Mari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    津野田山

    考虑到迁移到电机控制 SDK 项目所需的更改数、我们建议以电机控制 SDK 中的任何示例为基础并从此处开始。

    电机控制 SDK 在 MCU_PLUS_SDK 文件夹中包含 MCU+ SDK。 也可以使用打包在 Motor Control SDK 中的任何 MCU+ SDK 示例作为起点。

    此致

    Dhaval