This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:如何在调试器中运行 sbl_can_uniflash

Guru**** 2610095 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1469721/am2634-how-to-run-sbl_can_uniflash-in-the-debugger

器件型号:AM2634
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具与软件:

能否在调试器中运行 MCU+SDK\examples\drivers\boot\sbl_can_uniflash\am263x-cc\r5fss0-0_nortos\ti-arm-clang 中的示例工程并将其暂停? 与 visual-studio 项目不同、无论调试配置设置为释放或调试、我都可以在调试器中运行 CCS 项目。 当我尝试在 CCS 中未修改地运行工程时、工程会加载并正在运行、但 CCS 恢复和暂停按钮呈灰色显示、仅"终止"按钮可用。 我尝试将 project->properties->CCS build from release to debug (从发行版到调试更改项目->属性-> CCS 编译)以及 Build Configurations->Set Active from release to debug (从发行版到调试)、但仍然无法暂停或设置断点。 我假设所有项目都可以在调试器中运行? 如果是、我怎么能做到这一点?

谢谢!

吉姆