This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:使用工业通信 SDK 集成定制 PHY

Guru**** 2766625 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2432, DP83826E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1469523/am2432-integration-of-custom-phy-using-industrial-communication-sdk

器件型号:AM2432
主题中讨论的其他器件: DP83826EDP83869

工具与软件:

嗨、团队:

我是使用  ind_comms_sdk_am243x_09_02_00_15开发的 AM2432定制电路板、

我需要将以太网 PHY 更改为 dp83822、

您能提供 FreeRTOS 定制 PHY 驱动程序以及如何安装它吗?

此致、

小山  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Oyama、

    您能不能说明您所使用的工业通信 SDK 中的示例?

    此致、

    Nitika

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Nitika、

    使用 ethercat_slave_simple_demo。

    此致、

    小山

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oyama、

    我正在将您的查询转发给我们的协议专家、他们会回复您。

    此致、

    Nitika

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oyama、

     ind_comms_sdk_am243x_09_02_00_15支持 以太网 PHY DP83826B、DP83826E 和 DP83869 。 目前、SDK 不为 PHY DP83822提供自定义 PHY 驱动程序。

    请按照以下步骤将新的自定义 PHY 驱动程序集成到 CCS 工程中。

    1.  根据示例自定义 PHY 源文件 CUST_PHY_dp83822.c 和  CUST_PHY_dp83869.h 创建自定义 PHY 驱动程序源文件(本例中为 CUST_PHY_dp83822.c 和 CUST_PHY_dp83822.h )、并根据 PHY DP83822 数据表对其进行相应调整。

    2.在项目属性中、删除与评估板上"Predefined Symbols"下所用 PHY 相对应的默认定义。 在这种情况下、请删除定义 CUST_PHY_DP83869=1。

    3.更新自定义 PHY 检测函数指针(本例中为 CUST_PHY_DP83822_DETECT)、并在  CUST_PHY_BASE.c 文件中包含头文件 CUST_PHY_dp83822.h。

    4.更新 ESL_BOARD_config.h 文件中的 PHY 地址和极性相关定义。

    请参阅文档 "PHY Configuration"。

    此致、