This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:CPSW:说明 SysConfig 工具中的主机端口配置

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1466992/am2434-cpsw-explaination-needed-about-host-port-configuration-in-sysconfig-tool

器件型号:AM2434
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

尊敬的 TI:

关于 SysConfig 工具中的主机端口配置、我有几个问题、如下所示:

  1. 什么是入口优先级类型? 如何工作?
  2. 什么是出口优先级类型? 如何工作?
  3. TRM 中的哪些寄存器用于配置入口优先级和出口优先级类型?

期待收到您的回复。

此致、
Hasan Aarzoo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈桑、您好!

    感谢您的提问。

    指派的专家目前在本周和下周不在办公室。 对该线程的响应将被延迟。

    感谢您的耐心。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tushar:

    此工单已由 TI 在另一个工单中回答、因此可以关闭该工单。

    此致、
    Hasan