This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:TM4C1294NCPDT 编程接口澄清

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: SEGGER, TM4C1294NCPDT, EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1469404/tm4c1294ncpdt-clarification-on-tm4c1294ncpdt-programming-interface

器件型号:TM4C1294NCPDT
主题中讨论的其他器件: EK-TM4C1294XL、SEGGER

工具与软件:

您好!

我们将使用 TM4C1294NCPDT MCU 设计定制板、需要对编程接口进行说明:

  1. TM4C1294NCPDT 是否可以使用 CP2104 USB 转 UART 芯片组通过 UART 直接进行编程?  
  2. 是否有必要将 TM4C123GH6PMI MCU 用作编程器、与评估套件中的设置类似?
  3. 在 EK-TM4C1294XL 评估套件中、TM4C123GH6PMI 和 TM4C1294NCPDT 之间采用哪种通信方法进行编程—UART 或 JTAG?

如能就此提供任何指导、将不胜感激。

谢谢!

此致、
SIVAM Natesan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="383619" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1469404/tm4c1294ncpdt-clarification-on-tm4c1294ncpdt-programming-interface "]
    • TM4C1294NCPDT 是否可以使用 CP2104 USB 转 UART 芯片组通过 UART 直接进行编程?  
    [报价]

    您好!

     观察 EK-TM4C1294XL LaunchPad 上的 TM4C123芯片、会发现它充当 ICDI 调试探针器件、并具有 USB 转 UART 适配器的附加功能。  使用 CP2104或 FTDI 类型的 USB 转 UART 适配器时、我认为不存在问题。  

    [报价 userid="383619" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1469404/tm4c1294ncpdt-clarification-on-tm4c1294ncpdt-programming-interface "]
    • 是否有必要将 TM4C123GH6PMI MCU 用作编程器、与评估套件中的设置类似?
    [报价]

    如上所述、TM4C123用作低成本 ICDI 调试探针、用于立即评估 LaunchPad。 LaunchPad 有一个 U6 JTAG 接头。 您可以使用所选的其他调试探针、例如 XDS110、XD200或 Segger Jlink。 插入到 U6之后、它将绕过 ICDI 探头。

    [报价 userid="383619" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1469404/tm4c1294ncpdt-clarification-on-tm4c1294ncpdt-programming-interface "]在 EK-TM4C1294XL 评估套件中、TM4C123GH6PMI 和 TM4C1294NCPDT 之间采用哪种通信方法进行编程—UART 或 JTAG?

    如上所述。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的澄清。

    正如您建议的、我们将使用 CP2104或 FTDI USB 转 UART 适配器、并将 TM4C1294的 JTAG 引脚连接到 EDGE 连接器、以便使用外部调试探针进行调试。

    再次感谢。

    此致、
    SIVAM Natesan