This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1105:VFQN48引脚散热焊盘连接目标

Guru**** 2875350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1469517/mspm0g1105-vfqn48-pin-thermal-pad-connection-destination

器件型号:MSPM0G1105

工具与软件:

VFQN48引脚封装背面有一个散热焊盘。

数据表或其他文档中未列出该散热焊盘的连接目标。

我们目前正在制作艺术品、因此请尽快提供相关信息。

提前感谢您。

 

山田浩史

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉。

    我犯了一个错误、它是 VQFN48引脚。

    此致、

    山田浩史

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiroshi、
    散热焊盘接地。

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    感谢您的快速回复。

    我理解接地连接。

    这对我很有帮助。

    山田浩史