This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:勘误表 i2196修复

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1455124/am2432-errata-i2196-fix

器件型号:AM2432
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

#1。 IA1.1修复了错误、哪个版本的器件采用了 IA1.1?  

#2。 MCU SDK 是否实现了权变措施? 从哪个 SDK 版本开始?

图2-1所示为 IA 1.0的概念方框图。 避免了潜在的环路
采用不允许计数的事件块将事件发送到多播的策略
压。

#3. 为什么提到 IA1.1?  是否计划制作新的 PG 以采用 IA1.1?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    我们的域专家目前不在办公室,请预计响应时间会有所延迟。

    此致、

    Nitika

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    我没能分配给专家。

    我已将问题分配给专家。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tony、

    IA 1.0和 IA 1.1的两次迭代都受到此错误的影响、因此需要解决方法。 目前没有通过新 PG 进行修复的计划。 我正在内部进行查看、以尝试并理解为什么要对这两者进行描述以及是否有必要、但这些错误会在各种器件之间重复使用、因此通常都是通用的、以便全面了解所有受影响的器件。

    我必须推迟到软件团队来评论解决方法状态。

    谢谢!

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christopher、您好!

    在客户应用中需要特别注意的任何其他事项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    按照勘误解决方法、计数的事件块不应向多播块发送 even、以避免这种死锁情况。

    谢谢!

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有示例代码?

    请参阅 AM243X TRM、我只能在 DMSS 中找到 IA 并用于 DMA。  i2196是否只涉及使用 DMA?

    DMA 通常通过 SysConfig/SDK 使用、那么该权变措施是已在 SDK 中实现的、还是我们需要在用户代码中处理? 如果已在 SDK 中、请帮助显示 AM243X SDK10中的代码、其他请提供示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要我们的软件团队进行审查和评论、并已将 TT 重新分配给他们。

    谢谢!

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 前瞻性软件团队更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Liango:

    感谢您的耐心。 我正在内部与开发团队进行检查、并在收到回复后立即进行更新。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tushar:

       有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、梁罗

    用户无需担心 IA (i2196-IA: IA 中的潜在死锁场景。 (位于 MCU+SDK 中)。

    CPSW 或其他外设的当前 DMA 实现此 IA 死锁问题不适用。

    因为在 MCU+SDK 中不支持多播事件。

    用户无需在 MCU+SDK 中添加任何权变措施、相同的 DMA MCU+SDK 实现可以正常工作、而不会出现任何问题。

    此致、

    Anil。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Swargam:谢谢。