This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:客户在使用软件触发器时注意到实际和预期 ADC 读数之间存在显著的误差裕度

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1465000/am2634-customer-is-noticing-a-significant-error-margin-between-the-actual-and-expected-adc-readings-when-using-the-software-trigger

器件型号:AM2634

工具与软件:

AM263x 团队、

 使用软件触发器时、客户注意到实际和预期 ADC 读数之间存在显著的误差裕度。 我已经附上了一个文件、其中包含来自客户的意见以及组1、通道3的 ADC 配置详细信息。   

此处提供更多背景知识:

我们的客户之前曾询问 AM263上是否确实支持硬件触发的 ADC (也在 MCAL 的上下文中)、我们的回复是:

...关于这个(硬件触发的 ADC)是,这应该绝对支持在您的 AM263x 上,即使在 MCAL/AUTOSAR 的上下文(如果需要).

 原因如下。  在本 AM263x MCAL ADC 指南中、它明确列出了支持的硬件触发器、即使在 AUTOSAR 下也是如此:

4.1.5.2. 支持和不支持的功能

支持 Autosar 功能

 硬件触发式单次转换、其中转换后的组恰好包含一个通道。

硬件触发的单次转换、其中转换后的组包含多个通道。

 4.1. ADC—平台 MCAL 开发- AM263用户指南

 此外、还介绍了给定(Hardware_Trigger)工程的 ADC_MCAL 配置和设置。

但首先、一个比较简单的问题… 您是否使用了该工具 使能 ADC 硬件触发器?

 Adc_Enable 4.24wareTrigger

 4.1.8.2. 具有服务 ID 的 API

服务 ID

支持 Autosar API

0x05

Adc_Enable 4.24wareTrigger

 

如果您密切关注这一点、我认为硬件触发器应按预期运行。

文档标题

MCAL ADC 驱动程序用户指南

发布版本

MCAL_AM263_09.00.00

文档版本

版本1.4

也很有用

德州仪器(TI)

文档名称

ADC 用户指南》

 接下来、我们的 应用团队确认、我们怀疑 ADC 确实支持硬件触发器。

 MCAL 封装中有一些 ADC 硬件触发器测试用例(也如前所述)、这些测试用例正在通过测试并通过认证。

 因此、现在最好将其带入 TI E2E 论坛、以便我们可以提供更广泛的支持网络。  我很抱歉这件事拖延了几天,感谢你的耐心。

有人提到、这可能是您这边的问题并仔细研究一下:"开始转换需要外部 GPIO 硬件触发器。 可通过短接 HSEC 板上的 GPIO 引脚80和82来生成触发。

[这是硬件触发所必需的]

除了前面关于 ADC 硬件触发器是否实际启用的软件注释外?...

现在、客户在使用软件触发器时会注意到实际和预期 ADC 读数之间存在显著的误差裕度。 我已经附上了一个文件、其中包含观察结果以及组1、通道3的 ADC 配置详细信息。

e2e.ti.com/.../ADC_5F00_readingsIssue.docx

请告诉我们您的想法!

Ty、

CY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Chris、

     客户能否提供详细介绍 ADC 输入网络及其应用探头测量"实际值"的位置的电路图?

    此致、

    Zackary Fleenor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zack:

    客户已脱机回复(包括您)。

    如果我们仍然可以通过此 E2E 或离线电子邮件提供输入、那非常好。

    我知道这是一个公共论坛、我们特意将客户的意见包括在内、但保持离线也不错。

    Ty、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    全部、

    Zack 和我就此进行了沟通、认为客户可能只需要使用高阻抗示波器探头进行测量。  原因在于、万用表实际上可能会向被测信号添加寄生效应。  而且、由于客户没有太多的驱动器网络、因此可能需要更高的采样保持时间、以确保采样电容器正确充电至实际电压(如果所有这一切都有意义)。


    因此、我们已询问客户是否可以使用高阻抗示波器探针来重新运行测量。  他们已经同意、并将继续进行新的测量、以供我们审查。

     敬请期待更多信息、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    全部、

    看来这个客户只是继续为 ADC 使用软件触发器。 因此、我们此时不可能进一步关注连续转换操作的故障排除。 此外、我没有得到最终需要的指示...并且是否实际使用软件触发或不可接受[或者是否需要连续转换/硬件触发]。 Zack 和我都同意、但连续转换问题实际上只是 ADCCLK 分频器发生不良而以不同的方式弯曲的结果。  在 TI LP Per Zack 上运行这些示例时没有遇到任何问题。

    所有这些内容、我们现在可以关闭该线程了。

    谢谢大家。

    Chris 和 TI 团队