This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0-ANALOG-Configurator:关于数据 GUI 图采样速率

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1469403/mspm0-analog-configurator-about-data-gui-plot-sampling-rate

器件型号:MSPM0-ANALOG-Configurator

工具与软件:

团队成员、您好!

在模拟配置器中使用 ADC 功能时会遇到一些问题。

我将使用 LP-MSPMG03507、将 ADC 采样率设置为 4SMPS。

我施加了一个 30Hz 锯齿波 并尝试在 Analog Configurator 中查看数据部分的结果。

但是、我注意到以下问题:

1.图形最多只能显示 200个样片 进行的布尔运算。

2.虽然在4SMPS 采样30Hz 的信号,但我只能四处走动 每个周期50个样本 (对应于30Hz*50samples = 1500sps)

我还将 ADC 采样率更改为 256SPS 、但图中相同的1500SPS。

您能建议如何解决此问题吗?

谢谢!

James Nam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    这是该工具的限制、ADC 的采样速度很快、但不创建缓冲器、UART 不是4MSPS (我认为设置为115200)。 创建该工具是为了帮助您进行快速演示、但它确实存在局限性。 UART 不是能够以16Mbps 的速率发送数据的外设。

    此致、
    Luke