This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0-analog-Configurator:MSPM0 Analog Configurator -如何与 OPAMP 搭配使用?

Guru**** 2466550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1468514/mspm0-analog-configurator-mspm0-analog-configurator---how-to-adc-with-opamp

器件型号:MSPM0-ANALOG-Configurator

工具与软件:

大家好、我叫 James、是一名新的 MSPM0产品开发人员。

我正在开发一个将两个 MSPM0 G3507 Launchpad 用于 DAC 和 ADC 的项目。

我用一个 LP 的 DAC 制作了正弦波、我想用另一个 LP 的 ADC 读取信号。

为此、我使用 Analog Configurator 来设置 ADC。

这是我的连接。

因为这是 ADC 的输出。

尽管 DAC 的正弦波运行良好、但如果我将信号线连接到另一个 LP 的 ADC 引脚(图中的 PA26)、则信号会突然变为接地。

而模拟配置器中的 ADC 输出具有很多类似噪声的信号。

如何解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    移除右下角 J18上的跳线。

    此致、
    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Luke!

    我移除了 J18处的跳线、现在信号不会接地。

    我可以再问一个问题吗?

    我如何在模拟配置器 ADC 输出 GUI 图上查看200多个样本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    数据应该一直在运行、但显示的数据被设置为200个限制。 为此、您需要进入源代码并调整缓冲区。

    此致、
    Luke