This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-AM263P:无法正确发送或接收 CAN 消息。

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1477001/lp-am263p-can-messages-cannot-be-transmitted-or-received-properly

器件型号:LP-AM263P

工具与软件:

当使用 MCAN4进行消息发送和接收时、消息没有正确响应。

使用了 MCAL 版本:MCAL_AM263Px_10.00.00

PC 端 CAN 消息工具:PCAN

在发送和接收消息的过程中、可能会遇到以下问题:

随后、我尝试禁用回送、并使用 SCRAPECL(421) Example_External、选择通道 MCAN4.如果不进行任何修改、CANApp.c 中的示例代码将无法传输 CAN 信号。

如果您能帮助解决上述问题、我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否分享您的板版本和写入板上的 PCB#值?

    谢谢!
    Gunjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复、

    PCB#:PROC159A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于此电路板、需要在发送/接收消息之前启用 CAN 收发器。 将 在下周结束前分享一个补丁。

    谢谢!
    Gunjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请问您什么时候可以为我们提供补丁?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看随附的补丁。

    e2e.ti.com/.../io_5F00_mux_5F00_patch.zip

    请更新 MCAL_Installation_DIR/mcal 文件夹中的这些文件、它将使您能够使用 MCAN4for  Example_External。

    谢谢!
    Gunjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经更新了修补程序。但是,在执行过程中 Example_External ,pcan_proxtx,该程序将继续执行 pcan_bus.of.当我正在检查 Can_Main pcan_Write 中的变量 status,can_mcanProcessTx 中的变量 txStatus等于0。此外,pcan_mcanProcessTx 的 Can_Main 接口没有响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经在 am263px-cc 板  PROC159A 上测试了补丁。 对我来说很好。 您能确保使用 pmicenable 和 mcanEnableTransceiver before can transmission.
    Please refer can_app example provided in mcal.

    Thanks,
    Gunjan