This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMIC-AM263PX:v10.1.0.34:板库中缺少 MCU-PLUS-SDK 目标代码

Guru**** 2601455 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1486179/mcu-plus-sdk-am263px-v10-1-0-34-pmic-object-code-is-missing-from-board-lib

器件型号:MCU-PLUS-SDK - AM263PX

工具与软件:

你好

我将 mcu_plus_sdk_am263px_09_02_00_56更新为 mcu_plus_sdk_am263px_10_01_00_34。

我的项目不再编译:

这是由于 board.am263px.r5f.ti-arm-clang.debug.lib'中缺少 PMIC 符号造成的。

为什么要删除它们?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 您已将其移至新库:pmic_blackbird.am263px.r5f.ti-arm-clang.debug.lib。

    也许 SDK 发行说明中的注释会有所帮助。