This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4:SDK 中 AM263P lwip 示例上的小错误

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1485595/am263p4-small-bug-on-the-am263p-lwip-example-in-the-sdk

器件型号:AM263P4
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

在此mcu_plus_sdk_am263px_10_01_00_34/examples/networking/lwip/icss_emac_lwip/目录中、SysConfig 文件有两种变体(CC/LP)、这两种变体都具有 UART 的自动引脚选择功能。



但是、这不适用于内置 XDS110串行端口。 UART 需要手动分配(并固定)到正确的引脚。



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiri:

    感谢您分享该观察结果。 我将在内部检查它、然后提交一个用于修复它的错误。

    此致、
    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiri:

    我能够重现并验证同一问题。 我提交了一个错误(jira.itg.ti.com/.../MCUSDK-14310)。 该链接用于 TI 内部跟踪、您无法从外部访问。

    这将在未来的 SDK 版本中修复。 感谢您指出错误。

    此致、
    Shaunak