This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:内核0在将程序加载到内核1时崩溃

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1486382/am2432-core-0-crashes-on-loading-program-to-core-1

器件型号:AM2432

工具与软件:

您好!

我正在通过 xds200将程序加载到内核0中、然后它开始执行。

然后我加载一个程序到 core-1,甚至在我运行调试器之前, core-0程序崩溃。

它们都使用 MSRAM 和 DDR。

两个初始化 DDR 控制器。  

有什么问题?  

内核1也可以初始化和使用 DDR 吗?

谢谢!

Eli。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eli、

    请提供您的内存映射/映射文件、请确保 core-o 和 core-1的代码不会重叠、从而造成崩溃。 另外、在加载内核1之前和之后、请附加内核-o 所有数据和程序部分的 CCS 存储器浏览器转储、以确保不会覆盖任何内容。 另外、请分享内核0的 DFAR 和 IFAR 寄存器的状态、以检查它们是否存在任何问题。

    此致、

    开会。