This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:CCS 将随机暂停/挂起/Alt-F8

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1485705/tm4c1294ncpdt-ccs-will-randomly-pause-suspend-alt-f8

器件型号:TM4C1294NCPDT

工具与软件:

我们有一个带有 TM4C1294NCPDT CPU 的定制板、我在 CCS 中调试代码时使用 LM ICDI 板作为探针。  除了在调试器上运行的某些时候 CCS 将*随机* Pause/Suspend/Alt-F8。  我尝试过不同的 USB 电缆,使用 USB 中继器之间的 PC 和探头,但它仍然会随机暂停几次每天。   暂停时、我只需按绿色的 Resume (F8)、一切都将正常恢复运行。   

我正在运行 CCS 8.3.2、TIRTOS 2.16.1.14、ICDI 探针。

这真的不是什么大问题,但如果 它不随机暂停会更好。  有什么解决方法吗?

道格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Doug:

     通常不应发生这种情况。 在点击"Run"按钮之前、您是否可以首先清除所有断点。 我怀疑过去可能启用了一些过时的断点。 尝试一下、我希望问题可以解决。 你还可以尝试做"自由运行"。 Free Run 将断开调试器。  

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果没有设置断点、它将很少在随机的位置停止。  我可以尝试另一种探头、我有一个可以正常工作的 XDS200。  ICDI 探针与旧工具(LM FLASH)配合使用更好、但这就是我使用 ICDI 探针的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当停止时、您能判断处理器在哪一行代码处停止了吗? 同样、除非调试器的系统中仍然存在一些过时的断点、否则我也不会遇到这样的问题。 如果您使用 XDS200时出现同样的问题、敬请告知。