This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C1294XL:在 CCS 中未检测到电路板

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1486647/ek-tm4c1294xl-board-not-getting-detected-in-the-ccs

器件型号:EK-TM4C1294XL

工具与软件:

我正在尝试在 EK-TM4C1294XL 中转储示例项目 但在 CCS 中未检测到该错误。

我已经下载了此 EK 所需的 SDK、还可以根据提供的手册设置跳线。 即 JP1处于 ICDI 位置。

主板上的 d0指示灯呈绿色、表示主板已通电。  

借助原理图、我已验证手册中给出的位置是否为3.3V。  

我已附上 CCS 的快照

.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我会将您的问题转交给我们的 CCS 支持部门。 同时、可以直接从下拉菜单中选择 EK-TM4C1294XL。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="620252" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1486647/ek-tm4c1294xl-board-not-getting-detected-in-the-ccs ]我正在尝试转储 EK-TM4C1294XL 中的示例项目 但在 CCS 中未检测到该错误。 [报价]

    自动检测仅在部分 LaunchPad/套 件上受支持。 主要只有集成了基于 XDS110和 MSP430-FET 的连接的数字接口。 不支持 ICDI。

    谢谢

    Ki