This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3519:MCAL_MSPM0_00.02.04.00

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3519

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1486162/mspm0g3519-mcal_mspm0_00-02-04-00

器件型号:MSPM0G3519

工具与软件:

我在使用 MSPM0G3519评估板时遇到问题、因为在下载 can_app_m0plus_release.xem0plus 后、我无法下载任何.elf 文件( 作为 MCAL 包的一部分提供)。

尝试从 Trace32下载其他 elf 文件时出现以下错误。

可能是什么原因? 如何 解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通常、您只需使用  can_app_m0plus_RELEASE.xem0plus 对 MCU 进行编程、来执行测试功能。 这是什么.elf 文件? 什么是 Trace32? 它是 IDE 吗?

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cash、

    是的、我只是 使用  can_app_m0plus_release.xem0plus 对 MCU 进行编程、但如果我尝试再次重新编程、它会显示以下错误。

    "闪存算法未完全执行"

    注意: *。elf 只不过是(可执行连接格式)。 这是*。xem0plus 文件。 此外、Trace32正在 由 Lauterbach 开发调试和跟踪工具。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好了、我来回答重新编程问题。 您可以尝试在 MCU 上运行恢复出厂设置、然后再次尝试对 MCU 进行编程。

    e2e.ti.com/.../0160.Factory_5F00_reset_5F00_v3.pdf

    此致、

    Cash Hao