This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL2-570LC43:向 Tera 项传输垃圾字符串数据

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL2-570LC43

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1483456/launchxl2-570lc43-garbage-string-data-to-the-tera-term

器件型号:LAUNCHXL2-570LC43

工具与软件:

你好,这是 JJ

我尝试使用 Tera Term 和  LAUNCHXL2-570LC43中的 SCI1端口读取数据。

这里是 Tera Term 设置、

基本上、其他数据看起来不错、但初始的2个字符串不好。



Tera Term 屏幕


其中是  

SCI_printf ("\r\n"正在开始程序\r\n");

SCI_printf ("\r\n 唤醒序列 start\r\n");?

请告诉我、

此致、

JJ.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JJ:

    此代码是否可共享? 来完成最后的快速测试

    您也可以通过私人消息发送。

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、jagadish

    我向您发送了一条私人消息。

    请告诉我

    此致、

    JJ.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JJ:

    我验证了您的代码、我需要以下信息:

    这款"sci_printf" API 是由您创建的吗? 还是驱动程序 API?

    您能否同时分享该 API 的定义?

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    BQ79718的示例代码中包含 SCI_printf 函数。

    我将向您发送私人消息。

    请告诉我

    此致、

    JJ.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JJ:

    我创建了一个示例项目、其中包含您给出的函数定义、

    我觉得执行这个项目没有任何问题、我在私人聊天中分享了这个项目供您参考。

    如果可能、请从结束时测试此项目一次、并让我知道结果。

    e2e.ti.com/.../sci_5F00_printf_5F00_issue_5F00_HYUNDAI_5F00_MOBIS_5F00_LC4357.zip

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。