This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1106:有关 VCORE 电压行为的查询

Guru**** 2597855 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1486638/mspm0g1106-inquiry-regarding-vcore-voltage-behavior

器件型号:MSPM0G1106

工具与软件:

您好!

我们测量了 VCORE 电压并观察到以下行为:

对于上电后的第一个600 µs、电压为1.30V。
经过600 µs 后、电压上升到1.35V。
该电压是否按照规格增加?
我们可以假设这种行为不影响 MSPM0的运行吗?

此致、
DDdoor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    内部 LDO 需要稳定时间。 您观察到的是正常情况、不会影响 MSPM0的运行。

    此致、

    Cash Hao