This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3506:如何以独立版本从 SDK 打开 SysConfig-File?

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, MSPM0G3506

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1486158/mspm0g3506-how-to-open-sysconfig-file-from-sdk-in-standalone-version

器件型号:MSPM0G3506
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

我收到了一位软件同事提供的 SysConfig 文件、对于该文件的引脚排列、我应该为其创建原理图和电路板。 我已安装最新版本的独立 SysConfig (1.23.0+4000)。 但是、无法在单机版 SysConfig 中加载文件、会显示以下错误消息:

"无效参数'--product':未找到名为"mspm0_sdk"和版本"2.03.00.07"的产品

加载 D:\PTX\Rey\new\MSPM0G3506.syscfg 时出错

是否要在兼容模式下重试?

错误:调用 scripting.AddModule()时发生异常:没有这样的资源:/ti/driverlib/ADC12.syscfg.js
隐藏详细信息...

搜索的路径:/ti/driverlib/ADC12.syscfg.js

/ti/driverlib/.meta/ADC12.syscfg.js

/ti/.meta/driverlib/ADC12.syscfg.js

/.meta/ti/driverlib/ADC12.syscfg.js

/ti/driverlib/ADC12.syscfg.js

/ti/driverlib/.meta/ADC12.syscfg.js

/ti/.meta/driverlib/ADC12.syscfg.js

/.meta/ti/driverlib/ADC12.syscfg.js

位于 Object.AddModule (webpack src:ts:46:10)

在 scriptFunc (D:\Git_EH\CLAAS_RIO\Redesign\RIO_MSPM0G3506.syscfg:12:28)

在 CB (webpack:src ts:112:7)

位于 withDeprecatedAccess (webpack src://sysconfig/4000.52 ts:14:10)

在 runAsUserScript (webpack:src ts:61:10)

在 iteratee (webpack:src ts:110:5)

在 baseEach (webpack://sysconfig/node_modules/lodash/lodash.js:530:11)

at function.each (webpack://sysconfig/node_modules/lodash/lodash.js:9409:52)

在 iteratee (webpack:src ts:108:6)

在 Pt (webpack://sysconfig/node_modules/lodash/lodash.js:530:11)

出什么问题了? 为了能够使用 SysConfig 文件中的引脚排列、我还需要安装其他什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想它使用 MSPM0 SDK。 SysConfig 处理*大量* MCU、因此它可能使用 SDK 为特定芯片获取数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要 SDK 才能获取工具的所有文件和配置、此处是错误消息中标注的特定版本的链接。  www.ti.com/.../2.03.00.07