This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L2227:中断引脚

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L2227

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1487345/mspm0l2227-interrupt-pin

器件型号:MSPM0L2227

工具与软件:

您好!

   我正在使用 MSPM0L2227控制器开发一个电路、并希望连接一个将用作控制器中断的开关。 您能告诉我哪些 GPIO 可以用于中断函数吗?

我在参考手册中看到它是因为每个 GPIO 都具有事件功能、所以我可以连接到任何 GPIO 吗?

此外、我要了解 GPIO 的第一、第二和第三事件发布器选项之间的区别是什么? 在我的情况下,一个简单的交换机连接到 GPIO,它将是第一个/第二个事件发布者?

提前感谢。

此致、

Bitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    所有 GPIO 均可用于中断功能。 在您的情况下、它是第一个事件发布者。 第二个和第三个用于事件发布者、而不是用于中断。

    您可以尝试使用 SDK 中的 GPIO_INPUT_CAPTURE 演示作为参考。  

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定"切换"是什么意思、但要确保它具有适当的去抖。