This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1114:由于构建过程中出现错误、SafeTI 诊断库无法执行

Guru**** 2930800 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1474401/tms570ls1114-safeti-diagnostic-library-fail-to-execute-due-to-errors-in-build-process

器件型号:TMS570LS1114
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

工具与软件:

您好!

我们即将结束项目、但工具仍然无法在我们身边工作、我们无法鉴定 Safety lib、我们会请求支持来运行该工具。

请、您能否提供在您身边工作的证据? 计算机版本、工具版本、操作系统版本等、是否可以复制?  或者、您是否有资格在您身边提供报告?

感谢您的支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的支持论坛:

    这一问题仍然悬而未决、我们迫切需要支持、以继续开展我们的项目。

    您是否需要我们提供更多信息来回答此问题?  

    感谢您的支持和亲切的问候

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们有有关运行 TI 安全库资质审核问题的更多详细信息、您能否对其进行检查并获取支持来修复?

    我们正在尝试 Diagnostic_Library 使用 TI 的"Safety Library TAU 1.0.0"来执行(不成功)用于 TMS570LS12x 微控制器的 SafeTI_LDRA 工具"LDRAunit-TI-QUAL_C_CPP_9.4.3"。 我们在尝试构建线束程序时收到错误。
    在随附的文件中、我们提供了所有详细信息:
    1. 执行环境
    2. SafetyLibraryTAU 工具的配置集
    3. LDRA 工具的配置集
    调用 LDRA 的其中一个测试用例(GPIO)生成的命令行为:
    "C:\Program Files (x86)\LDRA\LDRAunit-TI-QUAL_C_CPP_9.4.3\LDRAconunit-ti-qual.exe" TMS570LS12x_SafeTI_Library -tcf_mode=overwrite /21q -tcf=C:\ti\Hercules\SafeTI_GPIO\2.4.0_less\gpio\SafetyTest\gap\gpio\SafetyTest\get\gpio -release\gpio Diagnostic_Library

    执行结果位于:"02_output\GPIO\UnitTest\Debug\Log.txt"(错误为黄色):

    在 Log.txt 中、我们看到该工具在错误的路径中查找"Build_command.bat"。 我们不知道为什么要来这里以及如何解决它。 您能支持我们理解错误吗?
    如果您需要其他信息、请发送电子邮件至 know.e2e.ti.com/.../SafetyLib_5F00_Failure_5F00_files.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的支持部门:

    你有什么建议或反馈?
    提前感谢。

    此致
    Edwin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、昨天我们只是尝试运行资质审核工具(TI SafetyLib 和 TI Halcogen)、以便继续调查注释的问题、而不进行任何具体更改、只需运行它们、两个工具都会停止工作、报告下面的下一个错误:"testbed.err not found"(请参阅下面的图像)...
    我们重新安装了 LDRA 和 HalcogenQualification 工具、但问题仍然存在。  有什么想法、可能会出现什么问题?