This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1105:XDS110目标闪存写入和擦除问题

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G1105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1484745/mspm0g1105-xds110-target-flash-memory-write-and-erase-problem

器件型号:MSPM0G1105

工具与软件:

我将使用 MSPM0G1105开发定制电路板并通过 XDS110进行调试。

如附加的图像所示、我在写入和擦除目标闪存时遇到问题。

请就可能的原因给我一些建议。

我遇到麻烦了。

山田浩史

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您问这个问题! 您是否能够连接到目标并在 CCS 中运行手动复位? 这是刚刚开始发生的事情、还是一直在这样做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Braian:

    感谢您发送编修。

    >是否可以连接到目标并在 CCS 中运行手动重置?

    我将与软件工程师一起检查一下。

    我会在检查后报告。

    我昨天才刚开始调试。

    此致;

    山田浩史

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    很抱歉在我的上一篇文章中您的姓名拼写不正确。  

    我检查了。

    如果 CCS 手动复位的以下部分正确、则无法使用。 (不可用)

     我要定位的器件是否正确?

    此致;

    山田浩史

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以在调试选项卡中连接到目标、然后在"Scripts"选项卡下、将看到一个手动复位选项。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    感谢您让我知道。

    我会检查一下。

    目前、我已在 CCS 闪存应用中将其更改为仅擦除主闪存、从而避免了错误。

    此致;

    山田浩史